结果:找到"SL2.1A USB传输 MTP连接",相关内容617条
- 关于SL2.1A的USB2.0传输不稳定的问题
- 采用SL2.1A作为主控做的USB拓展坞,传输速度稳定,u盘传输没有任何问题;和安卓设备的MTP传输会极其不稳定,时不时断开连接,反之如果不连拓展坞就不会有问题。求大神看看是PCB设计的问题还是芯片本身的问题。开源链接:https://oshwhub.com/sasakisouji/usb-expansion-based-on-sl21a
- 所属专栏: 技术交流 标签: SL2.1A USB传输 MTP连接 发帖人:鲑鱼大帝 发帖时间:2023-12-26 21:48:00
- 4口高速USBFE1.1S如何被DPU1.1S兼容开发资料
- DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18uCMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。主要特性完全兼容USB2.0和USB1.1协议DPU1.1S中文版.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB 2.0 高速传输。 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-04-24 10:34:00
- 关于使用SL2.1主控作USB扩展的问题
- 这几天用了SL2.1A作为主控来弄USB集线器,但是问题来了,不管怎么弄电脑都无法识别处SL2.1A。来求助一下各位,下面是图:孩子已经自闭了,,,PCB已经验证电源正常,线路什么的都是通的。。。。
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB HUB,集线器,SL2.1A,求助 发帖人:EXPolaris 发帖时间:2022-08-29 13:59:00
- 当连接器出现故障时该如何排除
- 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
- 连接器的基本性能有哪些?
- 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 求大神帮忙看下usb转接电路设计问题
- 我做了一个usb转接电路,目的是将一个设备内部的一个TypeC(USB2.0)口转接到外面。现在发现这个电路工作不正常,在某些电脑的USB接口上,设备连接后,系统不能正常识别。提示:未知的USB设备(请求书设备描述符失败)。但是在另外一些电脑的接口上又可以正常工作。如果不通过我的转换电路,而是直接插到设备上,完全正常。请大神帮忙看看问题出在哪里这个转换电路通过一个母座和一个公头加一根12pin的排线组成。下面是两个电路原理图:USB公头:母座:
- 所属专栏: 原理图设计 标签: usb 转接 发帖人:dream00 发帖时间:2022-05-13 20:47:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回